This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF4140-Q1:FDX 操作信息

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF4140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1195892/trf4140-q1-fdx-operation-information

器件型号:TRF4140-Q1

你(们)好

目前、我们基于 TRF4140生产成功的无源 ISO 标签 HDX 读取器、用于 COW 识别。 我们希望扩展读取器功能以读取 FDX 标签。

为此、请向我提供软件信息、示例代码等、以便对 IC 进行编程。  

谢谢、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您提出问题。

    由于该器件的射频工作频率低于1GHz、我已联系低于1GHz 的专家进行评论。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:抱歉、由于延误、相关专家将很快回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    TRF4140-Q1不支持任何 FDX 操作。 仅支持 HDX、如数据表中所述。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Werner。

    在这种情况下;

    您建议使用哪些 TI 器件可以读取和写入 ISO FDX 无源标签?

    此致 Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    TI 不提供实施 ISO FDX 所需的 ASK 接收器。 我们也没有所需的软件堆栈。

    使用另一家制造商提供的 ASK 接收器并实施必要的软件是唯一的选择。

    此致。 Werner