This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:关于将 PEAR 设计为 PEAR 模式的一些问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1195727/trf7970a-some-issue-about-designing-pear-to-pear-mode

器件型号:TRF7970A

大家好、

以下是客户的请求:

目前、客户已完成 TRF7970A 寄存器的读写和发送指令的功能。 现在、他们有两块板、并且希望一个板发送、另一个板接收、以便实现 P2P 功能。  他们 使用官方网站上的 TRF7970A 读取 NFC 主动和被动对等通信。 它们对于如何配置寄存器以进行两个板的初始化以及相应的过程并不十分清楚。 他们想知道是否有任何特殊的 P2P 开发计划案例可用作参考?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:感谢您对我们产品的提问和关注。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们的现有文档和配套资料。 TI 没有计划停止生产或将器件置于“不推荐用于新设计”状态,因此我们真正觉得有关这些器件的大多数问题都可以通过查看现有配套资料和以前提出的问题来回答。 请随意继续使用此器件、因为您认为它适合您的应用。 要获得支持,请查看主题页面右下角的“相似主题”部分。 此外,请查阅 TRF7970A 产品网页“技术文档”部分的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您也可以使用所选的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信这将有助于解决您的问题。