This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:P2P 无线接收和发送的工作流程

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1197050/trf7970a-workflow-of-p2p-wireless-receiving-and-sending

器件型号:TRF7970A

大家好、

目前、我使用 TRF7970A 开发 P2P 模式。 我已查看 TRF7970A 数据表和"与 tf7970A 的对等通信"。 我有两个 TRF7970A 板。 一个用作启动器、另一个用作目标。 现在、我想实现主动通信。 我的流程如下。  首先、我初始化了两个板。 ISO 控制寄存器为0x21。 然后、根据手册、我在启动器板上执行了 RF 初始化冲突。  确认没有射频磁场后、我打开射频磁场、启动传输命令、 并将字节长度输入 TX_LENGTH_BYTE_1和 TX_LENGTH_BYTE_2寄存器、然后将数据写入 FIFO 寄存器。 然后、我测量了启动器上的 TX 引脚 、发现有一个电击波。 传输是否已启动? 对于目标的接收、我的流程应该是什么样 的?  它如何接收由发起方发送的数据?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:感谢您对我们产品的提问和关注。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们的现有文档和配套资料。 TI 没有计划停止生产或将器件置于“不推荐用于新设计”状态,因此我们真正觉得有关这些器件的大多数问题都可以通过查看现有配套资料和以前提出的问题来回答。 请随意继续使用此器件、因为您认为它适合您的应用。 要获得支持,请查看主题页面右下角的“相似主题”部分。 此外,请查阅 TRF7970A 产品网页“技术文档”部分的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您也可以使用所选的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信这将有助于解决您的问题。