This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIRSLK-EVM-SW:TI-RSLK 机器人套件的帮助

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1197204/tirslk-evm-sw-assistance-with-ti-rslk-robotics-kit

器件型号:TIRSLK-EVM-SW

大家好、团队、

代表我的客户发布:

因此、我在设置电路板时遇到了一些困难。 我按照 TI-RSLK 课程的模块1中的说明进行了操作、并遇到了以下问题:

CCS 安装:

我使用网络安装程序下载并安装了 CCS v 12.2、并在进入初始设置的处理器支持窗口时选择了"SimpleLink MSP432 MCU"选项。 下一步提示我选择要安装的调试探针,模块指示从选项列表中选择"TI XDS Debug Probe Support"(TI XDS 调试探针支持)。 此选项不可用、因此我尝试了一些较旧版本的 CCS、并遇到了相同的问题。 最后、我在没有选择调试探针的情况下继续安装、目的是尝试从设备管理器手动安装驱动程序。 我完成了步骤1.4.1直到1.4.4。 这让我想起了我的第二个问题。

2.连接电路板后,设备管理器中的 COM 和 LPT 端口选项未出现。

电路板上电时 LED 闪烁(假设是预加载的脚本)、但器件管理器中没有 COM 端口连接可用的指示。 然后、我在网上尝试了一些故障排除建议。 我尝试了手动安装,方法是:操作>>添加传统硬件>>选择 COM (端口&LPT)>>从 TI 硬件选择中选择 XDS 110。 我尝试了几个驱动程序安装选项、但这些选项不起作用。 我认为这可能是 Windows 11问题、所以我尝试了一台装有 Windows 10 Pro 的 PC、遇到了同样的问题。

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、要使 MSP432 SDK 正常工作、可能需要 CCS 的旧版本。 TI-RSLK 已在版本10中进行了测试、我相信它也适用于版本11。 我强烈建议客户使用该套件的调试工具: http://www.ti.com/rslkdebugtool 这将帮助他们设置驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    感谢您的建议。 我添加了扩展名、下载并安装了 TI 的目标代理、并连接了电路板。 尝试连接时出现以下错误: "配置调试服务器失败。 无法连接到 MSP432P401R:请拔下硬件插头、然后重新插入并重试。" 我尝试使用不同的电缆和 USB 端口、并遇到相同的错误。 请提供建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我们需要调试驱动程序问题还是硬件问题。

    套件随附的 USB 电缆是推荐的电缆、某些 USB 电缆仅为电源、但其中包含的电缆应具有数据和电源线。 感谢您尝试使用其他 USB 端口、这将是另一个故障排除步骤。  

    在 Windows 中的设备管理器下、您可以在端口下进行检查。 如果连接了 LaunchPad、您是否看到两个 XDS110实例出现、或者它们是否表示存在驱动程序问题?  当您插入 LaunchPad 时、您将看到绿色的电源 LED 亮起? 通常、MSP432将有一个默认运行代码、使红色 LED 闪烁、您看到默认固件正在运行还是处于空闲状态?

    如果驱动程序无法安装、您可以从该下载中尝试其他驱动程序包: http://s3.amazonaws.com/energiaUS/files/energia_drivers.zip 

    运行安装程序(您可能希望在 Windows 中使用"作为管理员运行"选项)并查看是否有任何更改。  

    您可能还会遇到另一个问题、即您的计算机是平板电脑、而不是 典型的台式机或笔记本电脑。 加载到平板电脑的 Windows 版本有时无法与 USB 驱动程序完美配合使用。  

    如果网络管理员允许您安装的 USB 驱动程序或任何软件中限制了您的计算机,也可能会出现 IT 问题,这可能会导致问题。 某些防病毒软件也是如此、可能会阻止某些安装。 您可能需要安装在个人计算机上才能正确安装所有组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个要检查的问题是 LaunchPad 上的跳线块是否存在任何问题。 这在构造指南中有详细说明。  www.ti.com/.../SEKP164 第2.3节以及用户指南的第3页。  www.ti.com/.../SEKP166

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我成功解决了这个问题。 我 使用的 USB 电缆仅带有电力线、这说明了为何无法在 COM/LPT 下看到任何内容。 我的套件未附带 USB 电缆、我应向经销商(Mouser Electronics)报告。 感谢您抽出时间为我提供帮助。