This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:RFID 读取成功、但 dataapaylod 是 incrrect。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1186231/tms3705-rfid-read-success-but-datapaylod-is-incrrect

器件型号:TMS3705

您好!

我的客户正在使用 TMS3705。

读取标签时遇到的问题是、读取器和标签的距离大约为4~5 cm、这几乎是射频性能的限制。

在这种情况下、我们可以获得读取成功、但有效载荷将以 LSB 为单位变化、再增加一个"0"会导致数据错误。 DBCC 未检测到它。

有什么解决方法的想法吗? 或权变措施、我们可以知道读取失败不成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi、

    问题是否也在较近的距离发生? 还是无法进一步缩短距离?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    如果放得更近、问题就会消失。

    但我们可能需要知道数据不正确而不是仅仅失败的原因。

    如果我们知道读取失败、它可以、but...now、它返回成功、但实际上它的数据不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi、

    可以添加 CRC 校验。 但该实现是特定于应答器的。

    此致、

    Andreas。