This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计 IFA 天线时遇到的一些问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1199836/problems-when-we-design-ifa-antenna

主题中讨论的其他器件:CC2430

与 IFA 天线设计有关。 基于 DN007文档、L1的尺寸为25.58mm、但当我们基于 dxf 文档(来自 CC2430DB)设计天线时、我们发现 dxf 中的 L1尺寸为20000+mm、DN007天线设计是否有其他 dxf 文档参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 您使用的是 CC2430DB 的哪种参考设计? 对于不使用 IFA 的半波设计、我只能看到一个。

    不过、有一点要注意 :如 CC2430产品页面所示、不建议将此器件用于新设计、因此我们对其提供支持的能力非常有限。

    此致、

    拉斐尔