大家好、
产品: 室内光灯设备
数据包定义和基本概念:
客户的数据包包含两个字节的同步字。 通常、发送方会自动插入同步字、接收方会检测接收到的同步字是否与商定的同步字相同。 如果支持、CC2500将自动将数据包上传到主 MCU;如果不支持、CC2500将不向主 MCU 上载任何信息。
在客户的产品中、同步字称为 ID。 总共定义了100个 ID。
问题:发送端和接收端的通信频率点设置。 但是、在 ID 设置不同的情况下、某些 ID 也可以相互通信。
例如、将接收端设置为 ID0、无论发送端设置为 ID0、ID1、ID3、ID7或 ID7均可与接收端进行通信 发送侧设置为 ID0时最好进行通信;设置为 ID1、ID3、ID7时进行通信的可能性很小。
相关 ID 定义如下: