This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:同步串扰问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1225406/cc2500-synchronous-crosstalk-issue

器件型号:CC2500

大家好、

产品: 室内光灯设备  

数据包定义和基本概念:

客户的数据包包含两个字节的同步字。 通常、发送方会自动插入同步字、接收方会检测接收到的同步字是否与商定的同步字相同。 如果支持、CC2500将自动将数据包上传到主 MCU;如果不支持、CC2500将不向主 MCU 上载任何信息。

在客户的产品中、同步字称为 ID。 总共定义了100个 ID。

问题:发送端和接收端的通信频率点设置。 但是、在 ID 设置不同的情况下、某些 ID 也可以相互通信。

例如、将接收端设置为 ID0、无论发送端设置为 ID0、ID1、ID3、ID7或 ID7均可与接收端进行通信 发送侧设置为 ID0时最好进行通信;设置为 ID1、ID3、ID7时进行通信的可能性很小。

相关 ID 定义如下:  

ID0 ID1 ID3 ID7
0xC368 0X61B4 0X30DA 0X186D
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保同步字(ID)是最大长度的 PN 序列、以使接收器最大程度地自动关联。 这将在更大程度上缓解串扰。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    客户使用最大长度,32位(CC2500功能-自动将16位 ID 复制到32位)。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    客户是否也在使用前导码质量阈值(PQT)功能?

    对于这些字需要注意的一点是、每个字都只是前一个字的二进制右移。 例如、0xC368 >> 1 = 61B4。 因此、每个位模式之间具有很强的相似性。 正如我的同事在上面提到的,你想要一个最大长度的伪随机(PN)序列。 这不是指位序列的长度、而是指位序列的属性。 如果您不熟悉、可以查找术语"最大长度序列"、网上提供了很多背景信息。

    在任何情况下、即使采用理想的系统、您也可能收到某种非零概率数据包。 您还可以考虑整合 数据包过滤、请参阅数据表 www.ti.com/.../cc2500.pdf 的第15.2节

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2500

    您好、TI 团队、

    我们根据 CC2500数据包格式将32位同步字设置为不同器件的 ID。 正常情况下、发送器 会自动插入同步字、接收器会检查接收到的同步字是否与商定的 ID 一致、如果 有、它会将接收到的数据发送到 MCU、否则将忽略日期数据包。

    不过、当同步字为乘法时、我们会在不同 ID 之间遇到串扰问题。 例如、我们可以按如下方式设置不同的 ID、但这些 ID 可以相互通信。

    我们怀疑同步字溢出导致了这个问题、能否进行确认?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我们将研究这一点。 请允许我们在一周结束前进行跟进。

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我不确定这个问题是否确实解决了、或者它是否是一次事故。

    使用 CC2500EM 和 TrxEB samples.ti.com、我无法在原始同步字的任何倍数下复制串扰。 您能否使用 SmartRF Studio 7重现此问题? 这将有助于免除软件的责任。 如果不是软件、那么我们必须研究设计/布局。

    此致、

    BUN