This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有确定性延迟的无线通信

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1227585/wireless-communication-with-deterministic-latency

您好!

我们正在尝试为具有多个必须以低于10ns 的精度同步的传感器的粒子探测器开发数据采集系统。

到目前为止,我们一直在使用光纤,但我们想探索一种无线技术。 最严格的要求源于以下事实:所有传感器都必须同步到10ns 以下、因此我们需要利用这种精度分配具有固定和确定性延迟的时钟。 我想知道市场上是否有任何可提供固定通信延迟的无线 IC。 我们不需要高波特率、因为这是一个优点。 发送和接收部件上的控制和数据管理将在高性能 FPGA 中实现、以免降低此同步。  

我们尝试了几款 OOK 器件、因为它们的编码最简单、但在数据包通信中没有获得固定的延迟(仅在2-6微秒级别)

Thansk 在提前和最好的问候,

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

     

    遗憾的是、大多数无线通信协议(1)没有您需要的那样精确、(2)具有不同的延迟。 我不建议将无线通信用于此类精确的应用。

     

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felicity:

    非常感谢您的帮助。 您知道哪个器件具有确定性延迟最高以及延迟级别最高吗?

    此致、

    阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不知道该信息

    谢谢你