This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:当 VDD2X 有输出电流时、RF430FRL152H 将运行到不使用的存储器地址中

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1222190/rf430frl152h-rf430frl152h-run-into-non-use-memory-address-when-vdd2x-has-a-output-current

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好!

我使用 RF430FRL152H、并有一些问题。

我搜索 VDD2X 的输出电流可能为90或150uA。

但我想知道 VDDSW 的规格。

系统可以保持稳定的 VDDSW 的最低电压是多少? 它是1.4V 吗?

如果我使用 VDD2X 作为输出、并且可能会有浪涌电流、使 VDDSW 成为压降。

然后系统关闭、因此我需要找出这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF430FRL152H 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    抱歉,我找不到 VDD2X 电压限制规格的详细说明,下面也有问题。

    我想知道 VDD2X 的电压达到哪个电平会导致 VDDF (FRAM)关闭?  

      VDDF 的电压设置为哪个电平可能关闭?

    我的固件位于 FRAM 中、因此我需要了解这些信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NickSY:

    VDD2X 引脚为 IC 内部生成电压和 IC 内部使用电压。 该引脚的唯一用途是施加缓冲电容器。 不应施加任何外部负载。 指定的参数旨在应用于 IC 内部负载条件。 典型的 VDD2X 电压监控阈值在数据表的第5.21章中指定。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    我是否可以知道 VDDF 稳压器的输入电压范围?

     如果我们的代码在 FRAM 中烧录、那么当 EN_V_doub 设置为0的 LPM3时、代码如何运行?

    EN_V_doub 设置为0表示倍压器无法正常工作? 那么 VDD2X 的电压值是多少?

    谢谢。