This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:使用 TRF7970AEVM GUI 的 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430G2ET

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1226156/dlp-7970abp-dlp-7970abp-and-msp-exp430g2et-using-trf7970aevm-gui

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETRF430FRL152HEVM

您好、专家!

你好。

我刚刚阅读了以下页面: DLP-7970ABP:DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和用于通过 USB 连接到 PC 的 MSPEXP430G2ET LaunchPad 、并且我已经更改了引脚。 我的问题是、当我尝试连接电路板时 GUI 崩溃。 按下"Set protocol (设置协议)"按钮后、它仅读取 COM1端口、然后不执行任何操作。 它没有响应、我必须关闭 GUI。 当我再试一次时、它也是如此。

我不能n´t 的是使用 TRF7970AEVM GUI。 它会在我尝试运行时崩溃。 我现在需要的是向 RF430FRL152HEVM 发送不同的命令以读取其某些 FRAM 值、我想从 TRF7970AEVM GUI 读取它、但我使用的是 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430G2ET。


请告知

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    这是用于访问 RF430FRL152HEVM的 GUI: http://www.ti.com/lit/zip/slac692.TheMSP-EXP430G2ET 必须使用 http://www.ti.com/lit/zip/sloc346的固件进行编程。   如需更多信息、请参阅 RF430FRL152HEVM 用户指南。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我可以使用并理解 RF430FRL152HEVM GUI。 我可以读取和使用它的所有函数。 我不能n´t 的是使用 TRF7970AEVM GUI。 我想 向 RF430FRL152HEVM 发送不同的命令以读取其某些 FRAM 值、我想从 TRF7970AEVM GUI 读取它、但我使用的是 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430G2ET。

    请告知。

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    不再支持 TRF7970AEVM 及其软件、固件也不能与 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430G2ET 搭配使用

    DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430G2ET 的硬件集旨在通过 基本 RFID 读取器固件示例进行评估

    此致、

    Andreas。