This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:运营商公司的原理图审阅

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1226483/trf7970a-schematic-review-for-carrier-corporation

器件型号:TRF7970A

您好、团队成员:

我不熟悉 TRF7970A 器件、需要您的帮助来进行原理图审阅。 这适用于 Carrier Corporation。 他们在基于 AM62的内部 SOM 正在使用的新基板中选择 TRF7970A、以实现其 NFC 功能。

请帮助你的评论-谢谢!

此致、

Shashank

e2e.ti.com/.../TI-Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shashank、

    检查此类客户的最佳方法是将其与 数据表第7.1.2章中的参考设计进行比较。 客户比较喜欢参考设计、除了下面的元件不匹配、可能会出问题、除非客户知道自己在做什么、有针对性的做。

    • 在我们的参考设计中、L5为1uH 与150nH。 这可能会导致天线匹配问题。
    • 由于天线阻抗未知、因此未验证天线调谐元件。
    • R106、R107和 R108可能不是必需的。

    此致、

    Andreas。