This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:CC2544

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1225996/cc2544-cc2544

器件型号:CC2544

nRF31504-R16Q40-R 和 nRF31502-R16Q24-R 可以与 nRF24LU1P-O17Q32-R 匹配、它们是否可以与 TI CC2544RHBR 匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我无法访问这些器件的数据表或受支持的功能。 CC2544支持以下调制:

    –2Mbps GFSK、320kHz 偏差
    –2Mbps GFSK、500kHz 偏差
    –1Mbps GFSK、160kHz 偏差
    –1Mbps GFSK、250kHz 偏差
    –250kbps GFSK、160kHz 偏差
    –250kbps MSK

    谢谢。

    杰克