This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CCS SysConfig 切换目标

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, LP-CC2652R7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1224053/cc2652r7-ccs-sysconfig-switch-target

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1、、

我已经观看了  有关在更改 MCU 时代码迁移的 TI 演示视频 www.youtube.com/watch 作为代码迁移的基本测试、我使用的是 LAUNCHXL-CC26X2R1和 LP-CC2652R7。 我将从 CC26x2R 的带按钮的示例开始、并尝试迁移到 CC2652R7。 迁移失败了、我想查找有关迁移 MCU 的其他说明。  

示例工程从"SimpleLink CC13xx CC26xx SDK -6.41.00.17"->"Examples"->"Development Tools"->"CC26xS7 LaunchPad"->"TI 驱动程序"->"buttonled"->"TI-RTOclang"导入为"buttonled_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang"。 我在 Windows 10上使用 CCS v12.3.0.00005。 在切换目标器件和重新构建之后、我收到错误"More than one DeviceFamily has defined!"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    必须应用一些其他更改。  首先、转到"Project Properties" -> CCS Build -> Arm Compiler -> Predefined Symbols"、并将 DeviceFamily_CC26X2更改为 DeviceFamily_CC26X2X7 。  接下来、从工程目录中删除 cc13x2_cc26x2_tirtos7.cmd、并将其替换为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17\source\ti\boards\cc13x2x7_cc26x2x7内 的版本。  TI 一直在努力改进现有的迁移工具。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行其他步骤之后、我能够成功编译和下载迁移的代码。 但是,调试代码永远不会到达 Main()。 单击 Suspend 显示 MCU 在 NOROM_SetupTrimDevice ()中似乎挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒、我之前忘记了 要提到的是、 Project Properties -> CCS Build -> Arm Linker -> File Search Path 必须将 ti/drivers/ticlang/m4F/drivers_cc26x2.a 更改为 ti/drivers/lib/ticlang/m4F/drivers_cc26x2x7.a 和 ti/devices/2x13x2_cc26x2/drivers/bin/ccs/driverlib/ccs/driverlang/driverbin/ccticlio_cc26x7.a 和 ti/driverlib/ccs/driverlib/ccs_cc26x2x7.lib/ccs/driverguiders/driverlib/ccs/driverbin/ccs.a    

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行其他步骤后、应用程序会成功调试。 谢谢!

    您提供的步骤记录在任何我可以参考的 TI 用户手册/知识库中? 我能否通过阅读一些 TI 文档自行找到这些答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到您让它正常工作。  这些说明未公开、 迁移指南 说明仍建议为所需器件型号导入正确的工程。

    此致、
    Ryan