请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RI-TRP-DR2B 最近,这种情况开始导致阅读出现问题。 该应答器是否能够随时间的推移而性能下降? 10多年来、我们一直在使用这种应答器。  
此外-测试显示多页内存的单页不再可读。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近,这种情况开始导致阅读出现问题。 该应答器是否能够随时间的推移而性能下降? 10多年来、我们一直在使用这种应答器。  
此外-测试显示多页内存的单页不再可读。 
Harald、您好、
我对转发器的老化问题是针对特定的转发器,在那里观察到读取中的问题。 我不确定您的措辞"使用此应答器超过10年"是否意味着组装新的应答器、因为10多年来、现在突然有一批新的设备出现读取问题。
无论如何、作为器件认证的一部分、成功测试了10年的数据保存时间(加速)。 在数据保留方面没有已知问题。
您观察到的确切结果是什么? 现在读取的已知(超过10年)内存内容是否不同? 或者您是否尝试替换回读中未反映的存储器内容?
在第一种情况下、您可以使用正确的内容对存储器进行重新编程。 在第二种情况下、您是否检查了受影响的页面是否已锁定(有意锁定或意外锁定)?
此致、
Andreas。