This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-R9QL:内存64位只读数字

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-R9QL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1213638/ri-trp-r9ql-memory-64-bit-read-only-number

部件号:RI-TRP-R9QL

您好!

你好。

我想问一下、磁盘转发器 RI-TRP-R9QL-30是否也可以按这样的方式订购:64位只读标识号的高32位全部为0、因为我们只设置了深度为32位的识别系统、必须这样才能订购 确保没有重复的数字。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    RI-TRP-R9QL 是停产器件、这意味着只会按原样出售现有库存。 但由于 ID 号在我们的数据库系统中作为升序数字序列生成、因此我假定32 MSB 仍然为0。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我们不使用停产的 RI-TRP-R9QL、但使用有效的 RI-TRP-R9QL-30、根据 TI、该 RI-TRP-R9QL-30仍处于"活动"状态。 我从 ELATEC 读取器中读取了一个非常旧的 RI-TRP-R9QL (见附图)、然后又读取了较新的 RI-TRP-R9QL-30、得到了以下结果:

    RI-TRP-R9QL:    

    ISO HDX-TIRIS 'UID 长度64位 UID HEX 0000000008BA5917

    RI-TRP-R9QL-30:

    ISO HDX - TIRIS 'UID 长度64位'UID HEX 8000F58003C88F9F

    看起来高32位是非零的。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    此外、RI-TRP-R9QL-30也是已停产的器件。  几年前已停产 、但由于  当时库存量高、LTB 被延长至剩余单元耗尽。 查看 TI.com - LTB 上的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间没有反馈,所以我假设这个胎面得到了解决,可以关闭。 您仍可以在该线程关闭后回复它、也可以创建一个新线程。

    此 致、
    Andreas。