This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:如何使用 RPi (Raspberry Pi)将固件加载/刻录到 CC2650 Launchpad 中?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1221305/launchxl-cc2650-how-to-load-burn-firmware-into-cc2650-launchpad-using-rpi-raspberry-pi

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650UNIFLASH

各位专家、您好!

我们正在使用 CC2650 Launchpad。

我们基于这款芯片开发了我们的产品。

现在我们开始投产、因此我们准备为生产设计测试夹具。

因此、我们当时想通过命令行(无 GUI)使用 RPi 来将固件上传到我们的 PCB 板  

首先、我们需要在 Launchpad 上进行测试。

如何实现这一点?

请提供一些与此相关的有用资源...

谢谢你

ChinMay Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑使用 https://www.ti.com/tool/UNIFLASH (此工具具有命令行界面- CLI)

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试使用 uniflash、但在 Raspberry Pi 上不受支持、因为它具有基于 ARM 的 CPU。

    主题中还提到了它。  

    在 Raspberry Pi 上使用 Uniflash 时出现以下错误:

    是否有其他方法可以 使用 Raspberry Pi 或在 Raspberry Pi 上运行 Uniflash 来在 CC2650上烧录固件?

    谢谢!

    ChinMay Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要考虑的另一个选项是使用 CC2650串行引导加载程序。 在这种情况下、Raspberry Pi 上只需要 UART 或 SPI 接口。  

    请访问 https://www.ti.com/lit/swra466https://www.ti.com/lit/zip/swra466

    我希望这将有所帮助、

    此致、