This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:去耦电容器电路

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1221062/cc2652r-decoupling-capacitors-circuit

器件型号:CC2652R

我目前正在从事这个项目、其中涉及使用 TI MCU 建模 CC2652R1FRGZR

在查看 MCU 的手册时、我注意到去耦电容器两个参考电路之间存在差异。 其中一个电路包含22uF 电容器、而另一个电路不包含。 我想知道、对于这个缺失电容器的意义、您能否给出一些见解、以及它是很重要还是可以忽略不计。

 

附上了我提到的电路、供您参考。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您可以按照 LP-CC2652R7 LaunchPad 参考设计的指南进行操作。 这不包括可安全忽略的额外 C1电容器。

    谢谢。

    杰克