This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:SPI 通信 MISO 数据级

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1219435/trf7964a-spi-communication-miso-data-level

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件:MSP430F2370

您好!

我正在使用 MSP430F2370和 TRF7964设计 RFID 读取器。

现在我可以操作 trf7964的寄存器、但从 trf7964的寄存器读取时、MISO 数据线的电平不准确。

当 MISO 电平为低电平时、MCU 无法读取 trf7964寄存器的数据。

为什么会发生这种情况、请帮我解决。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是示波器图像:紫色(MISO)、黄色(数据 CLK)、绿色(MOSI)