This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:订购高范围或扩展范围 RF430FRL15xx 器件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1219182/rf430frl152h-ordering-high-or-extended-range-rf430frl15xx-devices

器件型号:RF430FRL152H

大家好

我想在设计中使用一个最低工作温度为105°C 的 RF430FRL15xx 器件。  该系列的标准器件的额定温度为0C 至70C、这些器件是数据表中唯一可订购的器件。

是否可以订购温度更高的器件、即 可选:T =-40 °C 至105 C 的温度范围、或具有可选:其他特性的器件- EP =增强型产品(-40°C 至105 C)
-HT =极端温度器件(-55°C 至150°C)

Br

Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashley:

    没有、我们没有温度范围更高的 RF430FRL15xx 产品版本。  

    此致、

    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  不幸的是、除了温度范围外、它是理想的。  必须使用 NXP