This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:CC2510

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1216124/cc2510-cc2510

器件型号:CC2510

1.我们正在规划一个空间和功率受限的应用

   折叠偶极不能容纳,无论芯片天线"2119640001"

   使用微型平衡-非平衡变压器(可能是 LDM152G4510EC013)、可以取代 L 和 C 组件

  可能会占用更多空间。

2、我们需要做什么规定来编程

  器件上、我们提到编程是通过调试进行的

 通过 P2_1和 P2_2引脚连接。

谢谢你

I.Mahalakshmi

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Mahalakshmi

    1.通常在空间有限的情况下,以牺牲性能为代价使用芯片天线。 平衡-非平衡变压器也可用于代替 LC 电路、但与其他电路相比、它更加昂贵。

    2. Code Composer Studio 是我们通常用于对设备进行刷写和编程的工具。 您是否正在寻找有关如何完成此操作的手册?

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    谢谢!

    1.了解芯片天线和平衡-非平衡变压器在空间受限的应用中可能会降低性能。 因此、在器件中单独使用一个平衡-非平衡变压器、足以连接到芯片天线

    2.我了解有两个用于调试接口的引脚,用于对器件进行编程。 在空间受限的应用中、如何将这两个引脚连接到 Code Composer Studio 以对器件进行编程。 根据下图(swru236a.pdf)、是否需要连接来对器件进行编程、或 无论任何微型选件是否可用、7X5 mm 最大值仅用于提供编程选项(仅限 SMD)。

    3.链路距离是否可以达到800米,或者是否需要 PA

    谢谢你

    I.Mahalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅一个平衡-非平衡变压器本身可能不足以抑制谐波。 平衡-非平衡变压器之后可能需要额外的滤波。

    我认为 CCS 不支持8051编译器。 我们通常使用 IAR Embedded Workbench。  

    请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/swra124

    有关引导加载程序接口、请参阅: https://www.ti.com/lit/pdf/swra371

    对于调试接头、恐怕您必须找到符合您设计需求的解决方案。

    要实现800m 的范围、您将需要一个范围扩展器。

    请使用此范围评估器工作表确定 您的系统范围: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    此致