This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:无法读取数据

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1214262/trf7962a-data-can-not-be-read

器件型号:TRF7962A

您好专家。

  我们的客户 Gree 使用我们的 TRF7962a。 此芯片读取标签数据时、最常可正常读取。 在一段时间内、标签数据无法读取。 如果读取了标签数据、则会转到上载机器、如果未读取标签数据、则会返回检测信号数据包。 一段时间内、只有检测信号数据包。 您可以帮助说明问题的原因以及我们如何解决该问题。 谢谢你。

此致、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    我建议通过调查与读取问题相关的设置中的任何更改来缩小问题范围。 例如、如果天线附近偶尔有金属部件、或者存在其他干扰感应器或13.56 MHz 范围内的其他磁场等 这也有助于分析 FIFO 中的返回数据来寻找任何错误代码、或者检查标签是否根本没有响应。

    此致、

    Andreas。