This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:可以使用 Johanson 的平衡-非平衡变压器?

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2620, CC2652R, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1215642/cc2662r-q1-balun-from-johanson-can-be-used

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640、CC2630 、CC2620、CC2652R

我们正在选择与 CC2662搭配使用的平衡-非平衡变压器/滤波器。 我们在 Johanson Technologies 公司找到了以下代码:  2450BM14G0011

Johanson 的数据表显示、平衡-非平衡变压器是"共轭与 TI CC2620、CC2630、CC2640、CC2642、CC2642R1F CC2650匹配、 CC2652R (RGZ)芯片组在内部偏置模式下运行"。

问题
•是否也可以与 CC2662配合使用?
•我们的固件是否需要执行任何设置"内部偏置模式"的操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

     

    问题1:是的、该平衡-非平衡变压器应该适用于 CC2662器件。

    问题2:对于 CC2662器件、VDDR_RF 必须由2个内部偏置选项之一供电、这意味着它只能在"内部偏置模式"下运行。 您可以使用内部全局 LDO 或内部直流/直流转换器。 内部直流/直流转换器可提供尽可能低的功耗、并用于我们的 CC26X2器件参考设计。 要启用直流/直流转换器、 不需要设置 AON_PMCTL:PWRCTL.DCDC_ACTIVE 位。 请阅读   技术参考手册 SWCU185E 的第1.3.13.1.2节和第1.3.13.2节 、以获得使用任一选项实现电路的详细信息。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。 谢谢。

     

    Andrew