This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:更低价格的解决方案

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A, TRF7963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1214623/trf7970a-lower-price-solution

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: TRF7963A、TRF7964A

您好!

TI 是否有更低价格的解决方案来替代  TRF7970A 这种 RFID/NFC 收发器 IC?

我检查过 TI 网站似乎是这个系列 TRF7963A 每千片价格~ 1.7万美元。

有没有更好的建议? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    为新设计推荐的器件是 TRF7964A www.ti.com/product/TRF7964A  和 TRF7970A www.ti.com/product/TRF7970A 。

     

    两个器件均为引脚至引脚且软件兼容。

    TRF7964A–支持 NFC 和 RFID 标签的多协议读/写器模式(ISO15693、ISO18000-3模式1、 ISO14443A、ISO14443B、Sony Felica、 …。)

    通过对板载 ISO 协议和定制器件进行所有协议处理、直接模式可支持这些协议。

     

    TRF7970A–支持所有 NFC 操作模式-多协议读/写器模式(ISO15693、ISO14443A、ISO14443B、Sony Felica、…μ A)。

    以及点对点和卡仿真。

     

    因此、如果他们只需要读/写器功能、而不需要 TRF7970A 的点对点或卡仿真功能

    它们可以使用 TRF7964A。  

     

    此致、

    Uli