This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] mmwaveicboost 和 gsm 模块

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1212972/mmwaveicboost-and-gsm-module

主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTAWR6843AOP

大家好!  

我正在查找与 mmwaveicboost 开发板兼容的 gsm 模块。 有什么解决方案吗? 我的目标是、当 mmwaveicboost (集成 awr6843aop)检测到物体时、它会使用 gsm 模块向驾驶员的手机发送信息或呼叫。 如何创建此场景? 我很乐意分享任何有关这方面的信息。 我的目标是找到一个与我拥有的开发板兼容的 gsm 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    我们没有集成 GSM 的参考解决方案。 AWR6843AOP 数据表 概述了器件可用的确切外设(SPI、UART、I2C、GPIO 等)。 您可能必须参考硬件文件以确定如何公开您想要使用的任何外设。

    AWR6843AOP 硬件文件

    MMWAVEICBOOST 硬件文件

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    感谢您的快速回复。 我只需确保相关信息、我可以将 mmwaveicboost 开发套件与其他 gsm 模块一起使用吗? 例如 SIM800L gsm 模块。 它们都有 SPI/UART 通信协议。 对于使用未经德州仪器(TI)产品发布的其他 gsm 模块(SIM800L gsm 模块)的 mmwaveicboost 开发套件是否存在任何限制。  

    这些标准是 功耗的兼容性、 通信协议接口的兼容性。  

    我期待您的建议。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    只要您希望使用的任何外设未正确配置、就没有限制。  

    此致、

    Kevin 老师