This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:关于 TRF7960A 的接收器输入阻抗(匹配)的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1212353/trf7960a-question-on-receiver-input-impedance-matching-for-trf7960a

器件型号:TRF7960A

尊敬的 TI 专家:

 我们在数据表中找到了 TX 阻抗匹配部分、因此我们很好奇、我们是否似乎不需要关心 Rx 匹配。 当我们发现 Rx 的输入阻抗为10千欧(典型值)时、我们在一定程度上了解到、我们希望收到的大部分能量将馈送到芯片、因为这可能需要较大的输入阻抗。  但是、我们仍然感到困惑、为什么我们要考虑 Tx 阻抗来实现天线匹配、而不是考虑 Rx 阻抗? 在这种情况下、我们如何确保或调优 Rx RFID 天线性能? 希望有人能对此做出一些说明。 非常感谢您的帮助。

 此致、

远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen:

    我认为电压匹配对于 RX 更加重要。 但尽管如此、 数据表第7.1.2章中的参考设计 可视为 IC 与50欧姆参考点 TP8之间已知的优化匹配。 这样一来、只需将定制天线调谐至50欧姆即可实现最佳性能(元件位于 R5的右侧)。

    此致、

    Andreas。