This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:未使用的 TX_20dBM_P 和 TX_20dBM_N 引脚

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1213220/cc1352p7-unused-tx_20dbm_p-and-tx_20dbm_n-pins

器件型号:CC1352P7

我目前正在设计一个使用 CC1352P7的设计、不需要使用 TX_20dBM_P 和 TX_20DMB_N 引脚(引脚5和6)。  在数据表中、这两个引脚未在第6.3节"未使用引脚和模块的连接"中列出。 如果这两个引脚未被使用、它们应该接地还是 NC? 或者是否有其他解决方案?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以将这些引脚保持未连接状态。  

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!