This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:多普勒处理功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1211555/cc2500-doppler-handling-capability

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件:CC1101

支持的多普勒频率范围将是多少

器件 CC2500和 CC1101。

在一个应用中、接收器快速移动、2.4GHz 时的预期多普勒频率为8KHz

900MHz 时为3KHz

上述两个器件是否可以处理中的此多普勒频率

频率偏移补偿算法。

CC2500数据表的第81页提到" 频率偏移估算范围从

解调器"为+/-202kHz。  如果是这种情况、它是否可以支持上述内容

多普勒频率。

谢谢你

I.Mahalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哈哈、是的、接收器将快速移动以体验这么多的多普勒频移。

    数据表的相关部分将是第14.1节、其中描述了频率偏移补偿中涉及的寄存器。 特别是 FOCCFG 寄存器:

    补偿的最大偏移取决于通道带宽和该设置、并且处于上述寄存器的限制范围之内。   有关灵敏度和频率偏移之间关系的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../swra181.pdf。

    谢谢。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    因此我认为该器件可以处理这种多普勒效应范围、8KHz。

    数据表指出、晶体振荡器频率偏移本身可能以100s 的 kHz 为单位。

    处理晶体振荡器偏移和多普勒频移是否需要与接收器相同的功能。

    谢谢你

    I.Mahalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的所有容差都是累加的、因此它取决于您的系统设计。 参数晶体制造容差、晶体负载电容器容差、整个温度范围内的性能、您需要评估所需的灵敏度、以确定其是否符合您的要求。 接收器将看到由于多普勒频移而产生的偏移与任何其他偏移相同、并且它将位于晶体 ppm 容差引起的任何偏移之上。

    杰克