This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:针对 CC2500的 PID

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1210960/cc2500-pid-for-cc2500

器件型号:CC2500

变量

谁可以提供帮助? CC2500~提供 PID 文件

我使用其中一个 CC2500进行射频预测、情况如下:

1)功率低,约-7.5dB,在线损耗约-5~- 6dB,这是韩国要求高于-5dB,需要纠正

2) 2)如何切换样片的单个载波信号? 如果使用样本传输的载波、则频率偏移量现在相对于中心频率的偏移量为+180kHz、标准相对于中心频率的偏移量为+120kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    文件名。 我不确定这里要求的是什么。 什么是 PID 文件? 它的用途是什么?或者您打算做什么?

    以便解决低功耗问题。 如果您认为设计存在硬件问题、可按照 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 上的指南 请求进行设计审查。  

    另请验证您的寄存器设置是否与 SmartRF Studio 为目标发射功率提供的寄存器设置相匹配。

    对于最后一个问题、我认为我不理解这个问题。 我的理解是:

    • 您正在尝试传输未调制的载波
    • 您正在测量载波的频率是否超出编程的中心频率+180kHz?
    • 我不了解关于120kHz 的第三部分

    您能否提供更具体的示例、说明尝试执行的步骤、实际值和结果?

    谢谢。

    杰克