This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:低温运行

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1209772/trf7970a-cold-temp-operation

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

在 其中一个板上实施 TRF7970A RFID 读取器的客户。

它们 在低温下打开 RF 场时遇到问题。 当在室温下运行芯片时可以正常工作、但是当要运行到更低的温度时(在最坏的情况下为48F、某些电路板为0F)、不能启用 RF 场。  如果他们一直使板保持启用状态(EN 高电平和 EN2低电平)、他们就能够在低温下启用 RF 场。 但是如果它们通过 EN= 0和 EN2= 0禁用芯片、射频场将不会在这些低温下启动。 SPI 通信在两种情况下都起作用。 它们在3.3V 下运行芯片、并测试了1.8V 和3.3V 的逻辑电平。

其实现方式与 TRF7970A 评估板(NFC TRANS BoosterPack DevKit DLP-7970ABP)非常相似

他们起初怀疑晶体、但当我们使用信号发生器作为振荡器时、问题仍然存在。 什么是27.12MHz 晶体/13.56MHz 晶体的最大建议 R0、数据表中未指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我想对于 R0、您意味着 ESR。 很遗憾、未给出该规格参数。 在 TRF7970A 参考设计中 、使用了 ESR 为80欧姆的 ITTI I30系列晶体。 我认为并联电容器的正确值比 ESR 更加关键。

    如果在寄存器0x09中启用了、则可以观察 SYS_CLK 引脚上的时钟。 此外、还可以检查寄存器0x0F 中的 osc_ok 位以获得稳定的晶体时钟。

    奇怪的是、如果将信号发生器用作时钟源、该问题仍然存在。 PCB 上的冷凝水或冰等其他影响是否可能导致该问题?

    此致、

    Andreas。