This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500:未调制信号传输

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1207624/cc2500-cc2500-unmodulated-signals-transmission

器件型号:CC2500

大家好、

祝您度过美好的一天!

CC2500的一个问题: 如何配置未调制信号的传输?

BRS、谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:谢尔曼

    我在器件的数据表中找不到 CW (连续波)模式(可能称为其他模式)、但 SmartRF Studio 可以帮助您完成寄存器设置。 检查下面配置了连续未调制 TX 信号的屏幕截图-这或许能达到您想要的效果。

    此工具可从以下链接下载-请确保您下载的是6.13.1版(而非7.x 版)

    https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    希望这对您有所帮助。

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    感谢您的回复!

    在 CC2500上再添加一个问题、客户需要 CC2500的 ID 代码才能进行认证。 我们是否可以向客户提供此类代码?  

    BRS、谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    我不知道任何种类的 ID 代码与诸如 CC2500的收发器器件相关联。 如器件数据表的第15节所述、收发器具有对数据包的可配置支持、但没有附加到数据传输的个性化标识符。

    此致、

    Rafael