This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:关于 wBMS 射频芯片组的查询

Guru**** 2445080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2662R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1207797/cc2662r-q1-queries-on-the-wbms-rf-chipset

器件型号:CC2662R-Q1

您好!

在浏览适用于 wBMS 的 CC2662R-Q1器件的数据表时、我有以下疑问

1. CC2662R-Q1实现的通信拓扑是什么-它是主设备到多个从设备还是从设备到从设备? 这是不可能的 有限。 通常、BLE 器件同时限制为8个节点(也称为 pico 拓扑)。 可同时连接到主模式的节点的最大数量是多少。

2. CC2662R-Q1通过无线电实现的唤醒机制是什么? 我看到引脚唤醒、RTC 和复位。 当主器件请求数据时、如何将电池检测模块从深度睡眠模式唤醒。

3.安全性与 BLE 器件 CC2642R2F 在满足 ISO26262方面有何不同?

此致、

Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    E2E 不支持 CC2662R-Q1器件和 wBMS。 请联系您负责的 FAE 或销售联系人、获得问题支持。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    感谢大家及时回复和说明。

    此致、

    Anand M.