This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7 IC/芯片

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1205747/cc2652r7-cc2652r7-ic-chip

器件型号:CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

此静态产品不存在闪存映像、因此 CC2652R7芯片需要引导加载程序固件。 需要 JTAG、通信协议必须是 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您可以 从适用于 CC2652R7器件的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 中构建 CC2652R7 LaunchPad 示例。  可使用 XDS110 (独立板载 LaunchPad)通过 JTAG 进行编程。  ROM 串行引导加载程序 仅支持 UART 或 SPI、因此您需要开发 自定义闪存串行引导加载程序 、以便通过 I2C 传达固件更新。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据建议下载了 simple-CC13XX-CC26XX-SDK 文件。 我能知道它位于哪个文件夹吗、因为这是我第一次尝试从头开始构建引导加载程序。 此外、我还需要将引导加载程序上传到 CC2652R7芯片。

    感谢您的帮助、  

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中找到 CC2652R7示例 /示例/ /LP_CC2652R7文件夹中。  生成的输出文件构建完成后、可位于工程工作区目录的输出文件夹内。    有关详细信息、请参阅 SDK 快速入门指南。  我参考的示例定制闪存串行引导加载程序仅作为示例、并非为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 开发。  则需要相应地移植它。  您还可以从 Stack 用户指南中阅读 BIM/OAD 解决方案

    此致、
    Ryan