This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wisun:如何形成网格

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1205971/lp-cc1352p7-wisun-how-to-form-mesh

器件型号:LP-CC1352P7

您好!

我有3个 CC1352P7-1 LP。 我想使用1作为 BR、2作为路由器。  我需要这样的配置  

BR->Router->router。

它目前正在形成星形连接。 两台路由器都连接到边界路由器。 是否可以将2台路由器连接在一起?

Br
Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana:  

    您可以使用 macfiltermode 和 macfilterList 来评估网格形成。

    在您的方案中,您将需要3个 spinel-CLI 实例。 每个器件一个。 我们把它称作 BR、RN-A、RN-B

    请按照以下步骤顺序获取所需的拓扑。   

    1. 打开每个设备的 spinel-CLI 实例。  
    2. 使用每个 CLI 实例上的 hwaddress 命令获取每个设备的 MAC 地址。
    3. 在每个器件上应用 macfiltermode 1。 这样、我们就可以控制允许器件与之通信的节点列表。
    4. 在 BR 的 CLI 中、将 RN-A 的 Mac 地址添加到 macfilter 列表中。
      1. macfilterlist add <RN-A mac address>
    5. 在 RN-A 的 CLI 中添加 BR 和 RN-B 的 Mac 地址 这样它就可以充当"中间节点"。
      1. macfilterlist add <RN-B mac address>
        
        macfilterlsit add <BR mac address>
        
    6. 在 RN-B 的 CLI 中、添加 RN-A 的 Mac 地址 这允许它仅与 RN-A 通信  
      1. macfilterlist add <RN-A mac address>
    7. 现在在所有设备上执行 ifconfig up 和 wisunstack start。 现在,设备必须自动加入到拓扑 BR->RN-A->RN-B 中

    此致、

    SID