This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:关于激活模式和 NFC 模块的问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1205245/rf430frl152h-question-on-the-active-mode-and-the-nfc-module

器件型号:RF430FRL152H

大家好、

我的客户有一些问题需要检查、

µA 激活模式(AM):140 μ A/MHz (1.5V)、此功耗与时钟相关。 如果 f 为2MHz、最大功耗将为240?

2、通信时 NFC 模块如何供电? 外部磁场或电池

非常感谢  

Matthew