This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-STU-MRD2:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1193400/ri-stu-mrd2-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:RI-STU-MRD2
主题中讨论的其他器件: MRD2EVM

大家好

我在11月曾要求提供 CE/EU 符合性声明( 此处为原始请求)、但 CE/EU 符合性声明仍未提供、负责该请求的代理未做出回复。

您能否确认此产品带有 CE 标识、如果是、请提供 CE/E/EU 符合性声明。

 

谢谢你

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    原始线程的语句 仍然有效。 但同样、RI-STU-MRD2在其标签上有一个 CE 标志、并被 MRD2EVM EU 符合性声明(DoC)涵盖

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    提供的 EU DOC 只明确提及型号 MRD2EVM、而不是  RI-STU-MRD2。
    如果 EU DOC 适用于这两种型号、则这两种型号都应列在 EU DOC 上。

    您能否提供更新的 EU DOC?

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas

    我很抱歉地追问,但这是一个长期悬而未决的问题。  
    在我之前的交换中解释说,您提供的 EU DOC 是不可接受的,因为它规定只涵盖模型"MRD2EVM"而不包括 RI-STU-MRD2  
    如果 我打算在这个 EU DOC 中同时涵盖 MRD2EVM  和 RI-STU-MRD2 、然后是 RI-STU-MRD2、 必须在文档中也列出。
    我相信这是合理的、但如果您不理解该问题、请告知我、或者我邀请您与您的经理核实。

    请提供明确说明应用/覆盖 产品参考 RI-STU-MRD2的 EU DOC、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我必须更正我之前的陈述。 我反复核对后发现 RI-STU-MRD2具有的器件 CE 标志。 所提供的 EU 符合性声明(DoC)涵盖了 MRD2EVM。 RI-STU-MRD2不能单独进行认证、因为它本身无法用作预期的辐射器。

    请告诉我、这是否可以澄清您的请求。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas
    是否也不需要根据 RoHS 指令2011/65/EU 使用 CE? 请说明、如果由于 RoHS 而不要求、请解释为何仅 RoHS 不适用 CE。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    RI-STU-MRD2由 TI 提供、作为需要组装到最终用途系统中的组件。  因此、CE 合规性不适用。  TI 提供所需的材料成分合规性数据、以记录作为客户成品的一部分的 CE 合规性符合 RoHS 要求。

    此致、

    Andreas。