This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:rf_postCmd ()返回有效的句柄、但发布的命令状态保持0 (空闲)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1203272/cc2652r-rf_postcmd-returns-valid-handle-but-posted-command-status-remains-0-idle

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

我有一个 RFC_CMD_PROP_RX_ADV_t 命令、可以发布多次以接收数据包。

有时命令状态在 RF_postCmd ()调用之后设置为1,但有时仍设置为0。

如果它保持为0、该命令将不起作用(不接收数据包)。

在所有情况下,在我调用 RF_postCmd ()时没有其他命令等待处理。

我希望有人可以给出导致此问题或其他调试问题的原因

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如何配置 RF_cmdPropRx 命令?  在重试之前、您是否考虑过刷新所有先前的命令?  您是否可以成功立即重试?或者此操作是否需要延迟才能继续?  如果可能、请提供代码段以及正在使用的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 版本。  由于 RF_CmdHandle 是命令队列中的索引、零 可能意味着调度程序出现问题或接收器当前处于阻塞/繁忙状态。   负值要么具有特殊的含义、要么表示错误。  此外、还应参考 rflib API 文档和 prop_rf 示例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。

    RF_cmdPropRx 命令用于单独的挂起调用、有时确实可以使用、因此我认为它应该配置正确。

    我会在发出 RF_cmdPropRx 命令之前刷新所有命令。

    我感到沮丧的是、我无法从射频内核查询任何可用状态来诊断可能发生的情况。

    因此、我计划转到一个新的收音机、想尝试 SiLabs ERF32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从添加 RFCC26X2_MULTIPLE.c 将\source\ti\drivers\rf 直接 部署到项目工作区中、以进一步调试 pCmd->ch 等于零的 RF_postCmd 的任何实例。  理论上、这只会在 RF_cmdQ.nSeqPost 由于 过多的  RF_scheduleCmd 错误而递减至-1的情况下发生。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试通过 RFCC26X2_MULTIPAD.c 单步执行

    我可以看到分配了命令并将其添加到了挂起列表中。  随后、我的代码会刷新所有命令以结束接收。  我看到命令完成回调、但没有接收、即使在命令处于"活动"状态期间传输了数据包也是如此。

    我可以从 CPU 监控的唯一症状是 cmd.status 不是在此特定命令实例上由 CPE 设置 (在其他挂起命令调用中设置为顶部1)。

    所以,神奇的是,正在发生或不正在发生在 CPE 内部。  因此我被绊跌了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享一个演示该问题的修改项目示例?  您使用的是哪个版本的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK?  Prop RF 用户指南 、以方便参考。

    此致、
    Ryan