This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:如何实现上行链路功能、其中一个 CC85XXDK-Headset 应连接至2个蓝牙?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1200919/cc8531-how-to-realize-the-uplink-function-in-which-one-cc85xxdk-headset-should-be-connected-to-2-bluetooth

器件型号:CC8531

大家好、

我目前需要使用器件 CC85DK-Headset 来实现上行链路功能、其中一个 CC85XXDK-Headset 应连接至2个蓝牙器件。 我应该如何配置它?

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    CC85XX 使用 不支持蓝牙规范或协议的专有无线电通信。  可通过 PurePath 无线配置器的模拟输入主站无线电模块增加从站数量上限。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否 指定如何配置应用程序角色的主设备和从设备? 对于主站、我已将最大无线电从站数量设置为2、但当我使用两个从站与主站通信时、只有一个从站可以将声音传输到主机。 当我关闭能够传输音频的从器件电源时、另一个从器件可以传输声音。

    以下是我的配置信息。

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine:

    您需要使用单声道麦克风进行从站配置、否则一个从站需要两个上游音频通道。  如需更多信息、请参阅这些相关的 E2E 主题。

    https://e2e.ti.com/f/1/t/777057 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/805360 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据 https://e2e.ti.com/f/1/t/777057进行配置和修改后,目前只有一个从机(逻辑通道:Microphone0)可以传输音频,而另一个从机(逻辑通道:Microphone1)无法传输。 以下是我的配置:

    主机:

    从器件1:

    我对从器件2所做的修改:

    对于从机2、我将逻辑通道更改为微音1。

    目前、根据这一配置、从器件2不能发送数据。 我认为我只需要 将 I2S 通道更改为右。 但没有办法修改它。

    对于上述配置、无法实现上行链路1和2功能。 如何修改当前配置?

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用双向音频可以为主器件和从器件实现左/右 I2S 通道配置。  请注意、我尚未测试此配置、因此尽管该项目没有任何错误 、但我不确定结果

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我使用了双向音频 、通信 成功。

    此致、

    Katherine