This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何 ping 边界路由器和路由器

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1197731/lp-cc1352p7-how-to-ping-boarder-router-and-router

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

您好!  

我正在尝试在 LP_CC1352P7_1上运行 wisun 示例。 我有两个 LaunchPad。 我将配置为边界路由器、另一个配置为路由器。  

两个器件均已连接。 我使用网络处理器模式并使用 spinel-cli.py 来控制硬件。 连接后、我可以在边界路由器和路由器上看到一些 IPV6table

BR 表

spinel-cli > ipv6addressstable
2020:abcd::212:4b00:2852:eb6a;prefix_len = 64;valid_life = 6949;preferred_life = 3349
fe80::212:4b00:2852:eb6a;prefix_len = 64;valid_life = 4294967295;preferred_life = 4294967295
停止更新

spinel-cli > hwaddress
00124b002852eb6a.

路由器表  

spinel-cli > ipv6addressstable
2020:abcd::212:4b00:2853:3dda;prefix_len = 64;valid_life = 6451;preferred_life = 2851
FE80::212:4b00:2853:3dda;prefix_len = 64;valid_life = 4294967295;preferred_life = 4294967295
停止更新

spinel-cli > hwaddress
00124b0028533da.

从表中看、似乎是使用 hwaddress 生成 IPV6address 的。 现在我要从 BR ping 路由器。  

Ping 当前无法正常工作。  

spinel-cli > ping 2020:abcd::212:4b00:2853:3dda.
spinel-cli >
56字节自2020:abcd::212:4b00:2853:3dda:icmp_seq=16523 hlim=64 time=115ms

spinel-cli > ping fe80::212:4b00:2853:3dda
spinel-cli >
56字节 fe80::212:4b00:2853:3dda:icmp_seq=34331 hlim=64时间=136ms

您能帮助我配置 这些 Launchpad 进行 ping 操作吗? 我的目标是从 BR 发送一些东西并在路由器上接收它。

你们有这方面的任何教程。 期待您的支持

谢谢、此致

Archana.