This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:射频调制解调器

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2652R, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2651R3, LP-CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1227878/cc2651r3-rf-modem

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2652R、SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKLP-CC2651P3

CC2651是否具有与 CC2650和 CC2652完全相同的射频调制解调器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您是否在要求一款与 CC2650MODA 相当的器件? 请参阅 第三方无线模块 可以选择 BDE-MP2651R3A。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    他们希望使用 CC2651 IC。

    首先、他们关注的是射频调制解调器。 他们希望确认我们为 CC2650 (Chameleon)和 CC2652 (Agama)使用的射频调制解调器是相同的。  

    我期待您的评论!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您需要更加具体地了解所提及的具体射频调制解调器。  TI 通常不再在内部开发调制解调器、但如果第三方资源已通过 FCC 认证其硬件 、那么它们应该适用于无线电应用。  如果他们对 SOC 射频内核感兴趣、则 CC26X0对 CC26X2进行了多处更改。  同样、客户需要更加具体地了解他们想要比较哪些功能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一种对语言的误解。 客户指的不是射频调制解调器、而是射频内核。

    我们的客户拥有专有无线协议、他们能够使用某些补丁在 CC2650射频内核上运行。 他们是否能够轻松地将其协议传输到 CC2651射频内核、还是需要额外的补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将软件从 CC2650迁移到 CC2652R 需要额外的补丁。   对于 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、请参阅 TIREx 上提供的各种迁移指南。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    他们在 CC2652R 和 CC2650上都使用了自己的协议、因此这个问题不重要。 他们希望迁移到 CC2651 IC、并想知道这是否需要额外的补丁?  

    从我的非专家角度来看、CC2652和 CC2651在内部架构上非常相似。 从 CC2652到 CC2651的转换有多困难?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     《CC13x1x3或 CC26x1x3运行软件示例指南》中对此进行了说明、其中列出了该器件不支持的外设。 客户应导入类似的 LP-CC2651P3项目示例、进行建议的更改以支持 CC2651R3、并相应地迁移其应用更改。 让客户尝试此方法、并针对遇到的任何问题提交问题。

    此致、Ryan