This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:Wifi 模块芯片 WL1271的替代品

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1233268/wl18xx-bt-sp-replacement-for-wifi-module-chip-wl1271

器件型号:WL18XX-BT-SP
主题中讨论的其他器件:WL1271、WL1837MOD

大家好!

我们将在我们的硬件上使用 WL1271以及带有 Linux 内核版本3.2的 Phycore AM335x。 由于没有 WL1271 WiFi 芯片、我们会将它们替换为另一个芯片。

您能否建议使用与 WL1271类似的 Wifi 和蓝牙模块芯片、并为其提供内核3.2的驱动程序?

谢谢。

Prathamesh Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、是否有可使用 WL1271驱动器的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    内核3.2非常古老,除了 wl12xx ,我们没有任何与该内核版本兼容的 Wi-Fi 收发器。

    你的团队对更新有兴趣吗? 我们有支持 Wi-Fi 6和 BLE 5.3的新型 Wi-Fi 器件。 但是、它们与内核3.2不兼容。 请查看 CC33xx 系列: https://www.ti.com/product/CC3301 

    如果您仍在使用 AM335x、TI 有 新款处理器 SDK、可支持内核5.10。 这将有助于快速开始您的软件设计。  

    我们还有 WL1837MOD、其上行驱动程序包括在 Linux 源代码中、但我认为这些驱动程序只能返回内核4.4。 在此处查看此产品: https://www.ti.com/product/WL1837MOD 

    最后、如果可以、我建议您更新内核版本。