This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 公式的应用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1233178/application-of-the-formulas

尊敬的 TI 团队:

我对图中所示的公式有疑问。 应用这些公式时,我似乎遇到了一个问题(图片和公式: https://www.ti.com/lit/an/slyt477/slyt477.pdf 第12页)。   

计算 C1:

C1=1/(100*10^3 * 2Pi)^2 * 14.3*10^-6 = 1.77*10^-7 F = 17.7uF

这似乎是一个逻辑电容值、但当对 C2执行同样的操作时:

C2=1/((((1*10^6 * 2Pi)^2)*(14.3*10^-6 -(1/(1.77 *10 ^-6)))=-4.5*10^-19 F

这似乎太牵强了。 在对 SI 单位和非 SI 单位以及不同方括号位置进行多次计算后、我最终找到了几个似乎更合乎逻辑的答案。

其中一个为1.8nF、这目前在设计中、并与17.7uF 配合使用、从而使 Qi 充电具有良好的效率(预期为770mA、实际为730mA)。

然而,问题仍然存在:我在这些公式中缺少什么,因为我似乎无法从它得到正确的答案?  

在这方面,

Taner Aydin  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会就此问题与您联系。