This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:遇到的技术问题'CC2662RQ1-EVM-WBM'

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1219699/cc2662r-q1-technical-issues-encountered-cc2662rq1-evm-wbms

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

本信函旨在提醒您注意在测试 CC2662RQ1-EVM-WBMS 和 XDS110调试探针时遇到的一些技术问题。

  • 首先、我经常遇到 XDS110调试探针的连接问题。 我曾尝试通过 USB 将 XDS110插入我的 PC、而将 AUX 端口分线板连接到 AUX 端口、我预计能够在 TGTSUPPLYOUT 引脚上测量5V、但看不到任何电压。
  • 其次、在许多次尝试测量 两端之间的电压后、  TGTSUPPLYOUT   即使在将配置保持为"探测供电功率"后、GND 也仅为0.6V。
  • 此外、现在我甚至无法使用 UNIFLASH 检测 XDS110探针调试、也无法在资源管理器列表中甚至在 UNIFLASH 中找到 CC2662RQ1-EVM-WBMS。

我就该平台联系了一名 IT 技术人员、他告诉我、相关的 CC2662RQ1-EVM-WBMS 是一款过时的产品。

感谢您关注此事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试将其与"Flash Programmer 2"一起使用吗? 您是否有另一个调试器来连接到 EVM-WBMS 板? 我咨询了几位其他工程师、没有人能识别到有关 EVM-WBMS 板的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    它看起来更像是 XDS110调试探针问题。 即使不连接到 EVM 板、它也应使用 Flash Programmer 2检测 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我目前没有任何新的调试、旧的调试不再工作。 这些电路板(CC2662RQ1-EVM-WBMS REV:A)本身没有问题、但我在资源使用工具列表和 UNIFLASH 上都找不到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我也有类似的想法、因为即使我使用 USB 电缆将 XDS110连接到 PC、我也预计会收到5V 电压。 很遗憾、我没有获得预期的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过电子邮件解决了该问题。 默认示例随附 XDS110ET 调试器、而 XDS110调试探针驱动程序是不同的。 尝试使用 XDS110ET 驱动程序运行 XDS110调试探针导致的所有问题。