This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:有时无法读取 ISO15693标签

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1230547/trf7970a-sometime-can-not-read-the-iso15693-tag

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: TRF7962A

尊敬的 TI 支持部门:

背景:
我将读取器应用到工厂装配线中。  当装配线工作时、15693标签将跟随线路穿过天线、因此读取器可以读取标签。

问题1:
在汇编工作时、我的读取器有时无法读取标签、但 MCU 可以正常工作。 当我对读取器进行复位时、它可以再次工作。 因此、我每次读取标签时都会将软复位设置为 TRF7970A 以减少问题发生、但我仍然想知道原因。

问题2:
设置软复位后、它仍然丢失了读取某个标签的信息。 例如、有5个标签(ABCDE)、读取只会读取4个标签(ABDE)、但可以在其他读取器上读取 C。 这个问题似乎不规则,也许一天错过了30多个标签(一天有将近1500个标签),也许一周工作正常。

虽然将软复位设置为 TRF7970A、但是某些时候仍会发生读取标签丢失的情况(例如、读取器从上午11点到上午12点读取丢失、而读数在上午12点之后继续读取)

更改射频芯片:

我一开始尝试使用 TRF7962A、现在使用 TRF7970A 来减少问题2。 因此、我想知道我是否也应该更改代码? 它 似乎工作正常。

希望能够回答这些问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。