This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:当被配置为标签读取器时、由于组帧和奇偶校验错误、TRF7970A 没有成功接收

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1229989/trf7970a-trf7970a-no-successful-receive-due-to-framing-and-parity-error-when-configured-as-tag-reader

器件型号:TRF7970A

TRF7970A 被配置成读取 ISP 14443 3B 类标签的读取器。

完成射频检查并发送轮询命令(REQB)后、RX 不会成功。

IRQ 状态显示字节组帧错误和奇偶校验错误。

我们正在使用 TRF7970A BoosterPack 并使用 TI NFC 工具(ver1.8)来模拟 B 类标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意: 为了诱导物理无线通信、我们已  用电线将标签仿真器直接连接至 TRF7970A 天线端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。