This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H 卡在错误地址中

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TPS22919, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1230131/rf430frl152h-rf430frl152h-stuck-into-wrong-address

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TPS22919TLV9001

您好、TI!

我制作了一个电路、原理图如图所示。

该过程为(由电源供电、1.5V 输入 VDDB、将电流限制设置为20mA)

 RF430FRL152H 从 LPM3唤醒至活动模式、代码将 EN_V_DUUB 和 N_VF_REG 设置为1

2.编码将 OP_Power (P1.3)设置为高电平、并通过 TPS22919使 VDD2X 连接到 V3P0

3. VDD2X (V3P0)为 TPS7A0512和 TLV9001供电、总电流为62uA

4.代码集读取 ADC0和 ADC2

5.几秒后、代码将 OP_Power (P1.3)设置为低电平、并 将 EN_V_dub 和 N_VF_REG 设置为0

问题是代码卡在了未使用的地址0x3FFE、最后一步是 将 (P1.3)设置为高电平(ENABLE = 1 =高电平)

//将引脚1.3设置为输出-(启用/禁用 VDD2x)
P1DIR |= 0x09;//0x08
//将输出切换为高电平/低电平
P1OUT =(启用<<3);

此错误 发生在 VDD2X 为 TPS7A0512和 TLV9001供电之后、以及代码集读取 ADC0和 ADC2之前。

问题的概率约为4%。 在我移除 C16和 C11后、机会会减小。

是否有任何线索可以 找到 这一不确定问题的根本原因?

如果需要阐明其他代码、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF430FRL152H 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的米勒:

    我已阅读过 有关 RF430FRL15xH 器件的常见问题、但找不到有关我的问题的线索。

    此外、我还读到 RF430FRL15xH 应用电路和 能源的图片如下。

    我认为我的电路可以工作、但当我将 VDD2X 用作低电流输出时、存在不确定的误差。

    我找不到如果我移除一些电容器这种现象消失的根本原因。

    请您看一下并提供帮助、非常感谢。