This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:正在从 RF430FRL152HEVM 读取 NDEF 格式数据、但缺少一些数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152HEVM, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1228588/trf7970a-reading-ndef-format-data-from-rf430frl152hevm-but-some-data-is-missing

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETRF430FRL152HEVM、、RF430FRL152H

大家好!

我正在将 TRF7970A BoosterPack 与 MSP-EXP430G2ET laucnhpad 搭配使用、以便通过 NFC 从 RF430FRL152HEVM 读取数据。

我提到并调整的 RF430FRL152HEVM 中的项目是 NFC 项目。 我进行了一些调整、以便可以使用 NFC_NDEF_Message 阵列通过 NFC 发送从 SPI (作为从器件的 RF430FRL152HEVM)接收的数据。 我编写一个 USCI_B0_VECTOR 的 ISR 来实现这一目的、代码如下所示。 除了调用一个用于初始化 SPI 总线的函数外、主函数没有发生任何变化。

#pragma vector = USCI_B0_VECTOR
__interrupt void USCI_B0_ISR(void)
{
    if(UCB0IFG &= UCRXIFG)
        {
        NFC_NDEF_Message[RxNum1] = SpiBusSlaveReceive();
        RxNum1++;
        iscomend1 = 1; //return to the main function
        }
}

然后 TRF7970A 会尝试与 RF430FRL1152H 通信、而传输的数据有误。 例如、如果 RF430FRL152H 上的 SPI 接收到的数据为十六进制格式的"40FA43EC"、证明在调试模式下检查 UCB0RXBUF 可以正常工作、那么 TRF7970A 使用 UART 将数据"FCC"打印到 PC、遗漏"40"和"43"。 此错误稳定显示、我尝试在 SPI 主器件中添加时间延迟、但没有帮助。

我不知道错了什么、因为有些数据可以正确传输、但丢失了一部分。 如果  RF430FRL152HEVM 的 UCB0RXBUF 可以接收数据、则 NFC_NDEF_Message 阵列 可能会写入接收到的 SPI 数据。 是否会出问题?

此外、到目前为止、我不需要使用 NFC 传输功能通过电话进行 NDEF 格式数据检测、目前 TRF7970A+MSP-EXP430G2ET 已足够。 所以我对 NFC_NDEF_Message 数组的调整没有遵守 NDEF 格式的规则。 它会导致错误吗? 因为我只是想传输一些值、而不是 URI 或类似内容。

提前感谢您!!

蔡华轩