This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:多级扫描

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1235505/trf7970a-multi-stage-scanning

器件型号:TRF7970A

大家好、

请问我们的 TRF79xx 系列是否能够进行多标签扫描?  

例如,在一些超市,当我们做自助结账付款,我们只是把所有的货物放在一个盒子里,它将进行自动扫描和计算同时.

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    我想您指的是"防碰撞"算法、它是软件实现的一部分。 它通常受支持、但恐怕传统的 TRF7970A 设计对于自结账支付系统而言读取范围不够大(最大读取范围:大约 10 cm / 4 in)。

    此致、

    Andreas。