This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGP40ATGC:无法使用 MRD2EVM 读取应答器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGP40ATGC, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1236320/trpgp40atgc-unable-to-read-transponder-with-mrd2evm

器件型号:TRPGP40ATGC
主题中讨论的其他器件: MRD2EVM

我们最近购买了数百个用于某个项目的 TRPGP40ATGC RFID 应答器标签、并确保可以使用我们的 MRD2EVM 套件读取这些标签、但到目前为止证明这些标签是不可读的。  我们还有多个其他阅读器、所有阅读器都声明要与这些 RFID 应答器对接、但这些阅读器根本无法看到标签或与标签进行交互。

是否需要某种特殊固件来进行通信?  天线几何结构时会发生什么情况?  我们无法弄清楚它们会发生什么情况。  请告知!

TRPGP40ATGC 12mm 低频玻璃封装应答器 CCT

MRD2EVM 微读取器 LF 134kHz HDX RFID 评估套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessley:

    感谢您关注 TRPGP40ATGC 应答器和 MRD2EVM。

    您是否按照 MRD2EVM 用户指南中的驱动程序和软件安装说明进行了操作?

    如果操作已经完成、可以在 GUI 中查看 COM 端口数据吗? 这将指示正确的读取器连接。

    然后、您应该能够执行检查标签类型并读取标签。

    请告诉我有关观察到的故障的更多详细信息。

    由于 TRPGP40ATGC 是一种 OTP 动物应答器、因此其他一些阅读器可能无法读取空白应答器。 但 MRD2EVM 应该能够读取 和写入 TRPGP40ATGC。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照 MRD2EVM 用户指南中的驱动程序和软件安装说明进行了操作?

    好的。

    如果操作已经完成、可以在 GUI 中查看 COM 端口数据吗? 这将指示正确的读取器连接。

    好的。

    然后、您应该能够执行检查标签类型并读取标签。

    不!

    当读取器连接到 PC 并且我们运行软件时、我们可以看到该单元、我们可以与它"交谈"、它似乎完全按照预期工作...除了它无法看到感应器之外。  发送命令会 从芯片获得预期的响应、但它却不断地告诉我们"未检测到应答器"。