This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:如何同时使用 SPI 和射频功能?

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1226348/rf430frl152h-how-to-use-spi-and-rf-function-in-the-same-time

器件型号:RF430FRL152H

大家好!

现在、我将使用 RF430FRL152H 上的 SPI 总线作为从器件、从另一个 MCU 接收数据、并且我想使用 RF13M 模块通过 NFC 将这些数据发送到读取器。

我已经阅读到、所提供的项目"RF430FRL15xH NFC 项目"和常见问题解答中的第3.2.3节说这个项目"只使用 ROM NFC 堆栈并且所有其它的 ROM 功能被禁用。。。。 eUSCI 功能可由 FRAM 中的用户固件控制"。 这是否意味着、如果我要基于"NFC 项目"添加自己的应用代码、就必须将与 SPI 相关的代码放入 FRAM 中? 问题是、我不知道如何执行此操作、而且我找不到有关将代码移动到 FRAM 的教程。

或者、我能否创建一个同时在 ROM 功能中控制 SPI (eUSCI 模块)和 RF13M 的新项目? 但是、启动 RF13M 模块并实现我的目标是否会很难? 我对 NFC 比较了解、对从何处开始感到困惑。

希望收到您的帮助、

此致、

蔡华轩